This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3703:PMIC 问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664724/am3703-pmic-issue

器件型号:AM3703

您好!

我们在原始设计中使用的处理器是 AM3703CBP100和 PMIC TPS65950A2ZXN。

我们设置为系统的频率为1GHz。 操作系统是 Linux。

 

我们注意到我们的设计不稳定。 问题有时是我们的一些系统被 "内核严重"日志卡住。

然后、我们再次检查了我们的设计、并发现 PMIC TPS65950A2ZXN 无法在1GHz 下工作。

为了验证这一点、我们将频率降低至800MHz、并解决了卡滞问题。

我们向 TI 索取了20个 PMIC TPS65950A3ZXN 样片、这些样片适用于1GHz 并适用于2个系统。

遗憾的 是、使用1GHz 的新型 PMIC TPS65950A3ZXN 无法解决卡滞问题。

请提供建议!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen、

    让我了解一下、您是否已经使用 AM3703 @ 800MHz 一段时间了、然后又升级到1GHz 版本了? 内核恐慌是否随机发生? 它会发生什么温度? 您是否在 PLL 的模拟电源轨上有低通滤波器? 电路板有多少层?

    我的第一个猜测是电路板上的去耦电容器可能不足以实现更高的频率。 您是否已查看有关去耦电容器和电路板设计建议的最新处理器数据表? 您的电路板设计是否满足 此应用手册中的要求?

    如果可能、您可以将 MPU 电压增加约50mV 至75mV、以查看稳定性是否得到改善。  

    此致、
    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的情况有更新、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    `ll、正在等待客户重放、我在该论坛上进行了更新。

    谢谢