This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:USB1器件模式

Guru**** 2957930 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654029/linux-am5718-usb1-device-mode

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: AM5716

工具/软件:Linux

尊敬的 TI:

在 AM5718中:根据文档、处理器端口 USB1仅作为 USB 主机(主器件)实现、是否可以将其作为器件(客户端模式)实现、如果是、需要进行哪些更改、如果否、请告知原因。

有了 USB2、 我就能做到这一点、但我对 USB1失败的原因感兴趣。

谢谢、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Anil goud"]根据文档,处理器端口 USB1仅作为 USB 主机(主站)实现,[/引用]

    您参考的是哪份文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    1)在 sprui97a.pdf 中:在第7.1-->处理器 USB 端口1中。
    2)在 am5716_trm.pdf 中:它提到控制器支持双重角色。

    对于我来说、当我将 USB1配置为器件模式时、不会发生这种情况、但对于其他 USB2控制器、我能够执行这种情况。
    请提供我所遗漏的内容。

    谢谢、
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    sprui97a.pdf 是 AM571x IDK EVM 硬件用户指南。 在 IDK 板上、USB1是主机端口、不能将其配置为器件模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    如前所述、在 IDK 板上、USB1是主机端口、无法将其配置为器件模式。
    在我看来、您能告诉我一些细节吗、为什么不可能。
    CAN USB1_DRVVBUS 由 Linux 驱动程序控制。

    谢谢、
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM571x IDK 上的 USB1实现了一个 USB Type-A 插座。 这是一个仅主机连接器。 AM571x IDK 上的 USB2端口实现了一个 USB Micro-AB 插座、可用于主机或设备模式。

    AM571x IDK 上不支持 USB1的器件模式操作、但是 AM571x 处理器本身可以在所有 USB 端口上支持专用主机、专用器件或双角色(主机/器件)。