This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66ak2l06:CCS/66ak2l06

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653361/ccs-66ak2l06-ccs-66ak2l06

器件型号:66AK2L06

工具/软件:Code Composer Studio

我们的设计将从 NAND 闪存引导、我已经在 电路板上设置了引导模式电阻器布置、以显示这一点、并且 DEVSTAT 寄存器的值 将为  0x0775、其中端字节序= 1 (小端字节序)。  因此、该器件使用 ARM 内核 PAC 0作为主引导器件。  

问题:

使用 EVM、对 NAND 引导存储器进行编程后、为什么(连接到 EVM 的) CCS 仿真器不允许 JTAG 连接?  我们必须不断将 EVM 置于"不启动"模式、我很困惑为什么需要这么做。  在我们的系统中、我们将无法执行此操作、但仍必须能够根据需要连接到仿真器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    引导 ROM 通常不会添加引导或睡眠引导、以便用户能够连接到器件以在干净状态下进行调试、但条件是未初始化器件或外设、并且配置寄存器、时钟和 PSC 寄存器都处于复位打开状态。

    此致、
    Yordan