This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:C6748处理器中的中断

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667012/tms320c6748-interrupt-in-c6748-processor

器件型号:TMS320C6748

您好!

   我正在 C6748 lcdk 套件中工作。 我对 C6748中的 INT0、INT1、INT2、INT3有疑问。 通过 e2e.ti.com/.../2139747 、我了解到 INT4到 INT15是用户可配置的、优先级降低。 如果 INT0-INT3不是用户可地图化的,它的作用是什么? 它们在计划中的用途是什么?

相关信息

Shalini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shalini、

    INT0是复位中断、对应于复位信号、具有最高优先级。 INT1是不可屏蔽中断(NMI)、对应于 NMI 信号并且具有第二高优先级。 INT2/3被保留且不使用。

    有关详细信息、请参阅以下文档:



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢主席先生的答复。

    相关信息
    Shalini