This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:USB 问题

Guru**** 2972000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653929/am3358-usb-question

器件型号:AM3358

我想知道此问题是否已解决:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我们的案例中、连接到 CPU 的晶体配置错误。 如果我正确地记得、在我们使用25MHz 时、EVM 使用的频率为24MHz。 当我们开始以 USB 2.0速度进行通信(USB 1.0在大多数时间都运行良好)时、这种微小的差异带来了巨大的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!