This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2L06:ARM 和 DSP 能否同时使用不同的以太网端口?

Guru**** 2961750 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, 66AK2L06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654016/linux-66ak2l06-can-arm-and-dsp-use-different-ethernet-port-at-the-same-time

器件型号:66AK2L06
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、

工具/软件:Linux

尊敬的香榭丽舍

我想检查 ARM 和 DSP 是否可以同时使用不同的以太网端口。 此时、Linux 将在 ARM 上运行、SYSBIOS 和 NDK 将在 DSP 上运行。

我发现在 e2e 以下的66AK2Hx 中可以实现这一功能、因此我认为66AK2L06中也没有问题、但需要进行检查。

您能否在66AK2L06中检查 ARM 和 DSP 是否可以同时使用不同的以太网端口?  

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这是可能的。

    此致、
    Yordan