This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCIEVMK2X:在 u-boot 中启用 usbtty

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654040/linux-tcievmk2x-enable-usbtty-in-u-boot

器件型号:TCIEVMK2X
主题中讨论的其他器件: TCI6638K2K

工具/软件:Linux

您好!

我们希望在 u-boot 中启用 usbtty 功能、这将使 TCIEVMK2X 上的 Keystone CPU 显示为连接到它的计算机的 USB 串行端口(CDC 或 ACM)。

在这种情况下、在启动时、TCI6638K2K 将通过仿真串行端口向通过 USB 连接到它的任何计算机提供 u-boot 控制台。 计算机将运行 minicom 或 HyperTerminal。

TCI6638K2K 将用作 USB 器件而不是 USB 主机。

在我讨论这些设置之前、我想知道、将我的笔记本电脑连接到 TCIEVMK2X 需要哪种电缆。

 TCIEVMK2X 和我的计算机都有一个 Type A 端口。

只需将 D+连接到 D+、d-连接到 d-、GND 连接到 GND 即可?
我想保持 VCC 信号未连接、因为如果 TCIEVMK2X 从 u-boot 启动到 Linux 并切换到 USB 主机模式、我不希望对笔记本电脑或 TCIEVMK2X 的 USB 端口进行油炸、因为这两个端口都尝试向 USB 端口供电。 我确信会有保护措施、但我不想冒险。

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该板应安装 USB 转串行连接器。 因此、您只需要一条 USB A 型:迷你 USB 转 USB 电缆。

    此致、
    Yordan