This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:器件复位原因检测

Guru**** 2956000 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654073/am3352-device-reset-reason-detection

器件型号:AM3352

大家好、

我的客户将 AM3352用于其设计平台、他们有一项要求、即知道每次启动时的复位原因。

他们学习了 AM335x TRM、获得了26.1.10.2执行一章。  

被告知可以从引导参数结构中了解复位原因。 但我没有得到它的详细地址。  

有人能不能帮助指出我们在哪里可以了解复位原因的寄存器地址?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 TRM 中的第8.1.13.5.3节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我已要求客户测试 PRM_RSTST 寄存器。 谢谢!