This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:两个摄像头用例-在两个不同的管道中显示

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667028/rtos-two-camera-usecase--display-in-two-different-pipeline

工具/软件:TI-RTOS

大家好

 

我们使用的是 dra7xx 定制电路板和 VSDK 3d.1版本。

  我们在捕获端有 adv7182视频解码器。 我们需要捕获两 个并行视频数据并在两个不同的管道中显示。

 如何定义用例? 您是否有相同的样本用例?

 

我们已经测试了以下用例。

UseCase:chains_vipSingleCam_SgxDisplay

 

 

捕捉-> Display_M4 (IPU1_0)

此致、

Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gokul、

    您可以使用两个不同的显示管道并排显示两个 VIP 捕获的帧。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本质上、您可能具有如下所示的用例

    Capture -> DUP ->选择-> Display_0
    ->选择-> Display_1

    在选择链接中、您可以选择其中一个输入通道。 在显示参数中、您可以选择要显示此信道的位置。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    我们将两个 adv7182视频解码器连接到两个不同的 VIP 端口。 如何定义用例?

    您是否有相同的示例?

    此致、
    Gokul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    我们没有这个解码器/用例的确切示例。 但也有一些类似的用例。 例如、SRV 校准用例、通过 VIP 捕获4个通道、使用 VPE 和 SWMS 进行4帧的拼接、然后显示它。
    在您的情况下、捕获只有两个通道、因此您可以使用 VPE 将其下调至一半、然后选择适当的通道以连接到显示链接。 显示屏链接最终将并排显示。

    Capture -> VPE -> DUP ->选择-> Display_0
    ->选择-> Display_1

    此致、
    Brijesh