This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:OSC0_IN 上的3.3V 信号

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653974/am4377-3-3v-signal-on-osc0_in

器件型号:AM4377

大家好、  

我的客户正在使用 AM4377 + FPGA 设计一个项目。  

他们正在考虑使用 FPGA 为 AM4377生成24MHz 作为主 OSC 输入源。  

但是、发现 FPGA 只能提供@ 3.3V 的时钟源。  

但是、当检查 AM4377的数据表时、 OSC0_IN 引脚属于 VDDS_OSC、根据数据表5.1的绝对最大额定值、 VDDS_OSC 的最大值为2.1V。 那么、这是否意味着我们只能将1.8V 用于主 OSC 输入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。 向该引脚施加3.3V 信号将损坏器件。 不过、它们可以放置电平转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、
    感谢您的澄清!