This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3LX:雷达 SDK:如何获取 C66x 内核上的堆大小

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654026/tda3lx-radar-sdk-how-to-get-heap-size-on-c66x-core

器件型号:TDA3LX

您好专家、

客户使用了 Radar SDK 3.00.00.00、并希望增加 C66x 内核上的 L2缓存大小以提高性能。

从 C:\Radar_sdk_3_0\vision_sdk\links_fw\src\rtos\utils_common\include\utils_mem_cfg.h 、我们 可以看到   224K 的 L2 RAM 被分配给堆、如果我们想要更改缓存大小、我们需要修改堆大小。 但是、如何知道系统使用的堆大小?

谢谢你。

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    您可以从数据表(vision_sdk\docs\Radar\ProcessorSDKRadar_Datasheet.pdf)中找到一般的存储器使用情况(特别是堆使用情况)
    我们不使用 DSP L2 RAM 堆中的任何内容。 另外请记住、L2 RAM 也用于保持电源管理 CPU 空闲函数。

    谢谢、此致、
    Piyali