This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:EtherCAT 连接问题

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665625/tmdsice3359-ethercat-connection-issue

器件型号:TMDSICE3359

我使用的是 Processor SDK 4.1、并在 ICE 板上运行 EtherCAT_Slave_01.00.05应用。 LCD 显示应用程序的名称、该应用程序为 EtherCAT 从站解模。
我正在尝试 将电路板连接到具有 TwinCAT 3软件的 PC。 我已经按照快速入门指南中提到的步骤进行了操作。 但我现在还是被卡住了:
转至"I/O- Configuration">"I/O devices-右键单击"scan devices"
无法选择扫描设备选项。


我用两台不同的计算机尝试过它。
一个在装有 Realtek 网络适配器的虚拟机上安装 Windows XP,另一个在带有 Atheros Erhernet 控制器的 Windows 7-32位。
都面临着同样的问题。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhushan、

    您是否执行了设置 TwinCAT 的步骤? processors.wiki.ti.com/.../PRU_ICSS_EtherCAT

    以下是 TwinCAT 支持的兼容网络驱动程序 列表:infosys.beckhoff.com/english.php

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、

    是的、我将按照使用 TwinCAT3进行 TI_ESC 从站设置的步骤进行操作。 启动 EtherCAT 应用时遇到问题。

    有一个步骤提到 TwinCAT 项目> I/0 >右键单击 Device1 (EtherCAT)>选择扫描框... 如果扫描框呈灰色显示、则选择 TwinCAT >重新启动 TwinCAT (配置模式)。
    但是,两个选项(扫描框和重新启动 TwinCAT)都呈灰色显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhushan、

    从您的屏幕快照中、您似乎不会"启动 TwinCAT XAE (VS2010)"。 您也可以参考我们的屏幕截图:

    您是否尝试按如下所示取消激活/激活 TwinCAT 开关运行时?

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我附加了系统管理器的另一个屏幕截图。 我已启动 TwinCAT XAE (vs 2013)、我将在其中遇到此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bhushan:

    您的网络适配器可能与 TwinCAT 3不兼容。 您可以尝试联系 Beckhoff 获取支持: www.beckhoff.com/english.asp

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、
    感谢您提供联系信息。