This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 生成文件时出现重定位错误

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653724/getting-relocation-error-while-generating-files

大家好、团队、

生成用例文件时出现重定位错误。

根据 doc VisionSDK_UserGuide_UsecaseGen 中提到的过程、我尝试生成文件、但收到以下错误消息。

消息"./vsdk_linux.out:重定位错误:./vsdk_linux.out:符号_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC1EPKcRKS3_、版本 GLIBCXX_3.4.21未在 libstdc++中定义且带有时间链接。

我还更新了 GLIBCXX (sudo apt-get upgrade libstdc++6)和 GCC (sudo apt-get install gcc-4.9)版本、但仍出现上述错误。

起初、在 glibc 上升之前、它仅显示到 GLIBCXX_3.4.19、而在下降之后、它显示到 GLIBCXX_3.4.24。

我正在使用 Ubuntu 14.04.5 LTS 系统。

此致、

普里塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Pritz
    您是使用该工具的预编译版本(随 VSDK 打包)还是重新编译该工具?
    您能否共享您创建的.txt 文件(输入到工具中)?
    另外,请参阅用户指南\vision_sdk\docs\FeatureSpecificUserGuides\VisionSDK_Overview_UsecaseGen.pdf 和 VisionSDK_UserGuide_UsecaseGen.pdf

    BTW、以下选项在创建生成的输出文件时可用:
    •-help 显示帮助和支持的名称和处理器
    •-file 创建.c 和.h 文件
    •-img 在.jpg 图像中创建(或 out.jpg)
    •-log 创建一个包含调试信息的.txt 日志文件
    •-debug 打印文件名(在源代码中)和行号 错误语句中
    •-path 将下一个参数作为输出路径
    •-v 详细信息

    使用帮助/调试/日志选项获取更多调试信息


    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../chains_5F00_vipSingleCameraErosion.txtHiShiju、

    我将在 gmake 命令的帮助下重新编译该工具。

    请找到我作为./vsdk_linux.out 输入提供的.txt 文件

    此致、

    普里塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Pritz
    您的.txt 文件看起来是正确的。
    有关工具更新、请访问/搜索任何现有的 ALG 链接、然后按照相同的操作进行更改以支持您的链接

    此致、Shiju