This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:I2C 模块时钟

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654015/am3358-i2c-module-clock

器件型号:AM3358

在"21.3.15.1模块配置后再启用模块"一节中、第一步是"对预分频器进行编程以获得大约12MHz 的 I2C 模块时钟"。

是否需要将 I2C 模块时钟设置为12MHz? 我想以低于100KHz 的速度使用 I2C、最方便的方法是降低这个"I2C 模块时钟"、我是否可以只增加"I2C_PSC"来将时钟降低到低于12MHz?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是鼻滤清器所必需的-请参阅21.3.1节。