This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPI0时钟输出信号偏移

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653998/the-spi0-clock-outs-signals-at-offset

器件型号:TMDSLCDK6748

即使在偏移时、SPI0时钟也会输出25MHz 频率的3.7Vpp 信号。  

我在前面的一篇文章中发布了 SPI0 CLK 信号输出(当提供 CLK 信号时)。  

e2e.ti.com/.../2400921 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harikrishnan、您好!

    我将跟进另一个帖子。 请勿反复发布相同的问题。

    此致、
    Yordan