This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2PXEVM:2MP SV 演示 UG 和 TDA2PxEVM 的硬件信息

Guru**** 2814615 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653445/rtos-tda2pxevm-2mp-sv-demo-ug-and-hw-information-for-tda2pxevm

器件型号:TDA2PXEVM
主题中讨论的其他器件:TDA2TIDA-01130

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的香榭丽舍

我的客户想要使用 TDA2Px EVM 评估2MP SV 演示、我在 VisionSDK3.02中发现有新的更新、但我找不到任何用户指南和详细信息。 我只能在下面的发行说明和'ProcessorSDK_Vision_IssSensor_TestMatrix.xls'中找到、但无法找到任何其他详细信息。

请告诉我、在哪里可以找到2MP SV 演示的详细信息?

您还能告诉我2MP SV 演示的硬件配置吗? 它似乎是在 Fusion 板上实现的。 对吗?

是否也可以在视觉板上运行它? 是否需要其他解串器?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    该演示实际上在 Linux 版本上受支持并使用 ISS 驱动程序。 它从 OV2775或 IMX390传感器捕获原始图像、使用 ISS 将原始数据转换为 YUV、然后使用 SGX 对图像进行缝合。 它使用融合板通过 CSI2接口捕获四个摄像头输入。 有一个 TIDA1130模块、支持 OV2775传感器和 D3模块、支持 IMX390传感器。 如果您想了解更多信息、请告诉我。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sung-IL、

    查询已转发给 VSDK 销售机会。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    是3D SV 演示吗?
    要运行此演示、他们应该使用 Fusion 应用子板吗? 是否可以使用视觉应用子板来运行此演示?
    如果没有、是否有计划在未来版本中发布适用于视觉应用子板的2MP SV 演示?
    是否有计划发布在 TI-RTOS 上运行的2MP 2D SV 演示?

    我们何时发布此2MP 演示的详细文档? 当客户购买 TDA2+ EVM 时、他们能否使用 VisionSDKv3.02自行设置2MP 演示?

    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SI、

    是的、这是3D SV 演示。
    否此演示在 Vision 板上不受支持、仅在 Fusion 板上受支持、截至目前为止、AFAIK 不计划使用 VISION 子卡支持200万像素 SRV 演示。
    视觉卡仅在并行接口上输出、J6+的优势之一是支持通过 CSI2串行接口进行捕捉。 我们使用 CSI 接口来获取2MP 4Ch 数据。

    因此,大多数文件都应提供,让我检查文件中缺少的内容。
    是的、客户可以使用 TDA2x+ EVM、融合板和 TIDA1130/IMX390传感器设置2MP 演示。 他们需要使用 VSDK 3.02版本。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    我再次检查了它、但找不到任何相关文档。 "VisionSDK_UserGuide_2MP_3D_SurroundView.pdf"似乎尚未更新。 "VisionSDK_UserGuide_2MP_3D_SurroundView"的标题是"Vision SDK TDA2xx 2MP 3D 环视用户指南"、而不是 TDA2Px。


    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SI
    VisionSDK_UserGuide_2MP_3D_SurroundView.pdf 目前适用于基于 TDOPx 的200万像素 SRV、
    未为使用 ISS 的 TDA2Px 2MP SRV 添加任何段。
    很抱歉、我们没有任何单独的 TDA2Px 2MP 3D SRV 用户指南、将为下一个版本添加一个相同的部分。

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiju、

    您能否发布客户如何尝试的说明?
    我的客户愿意购买 TDA2P EVM 来运行此2D SV 演示。 是否只能购买 Fusion 套件和 TIDA-01130 OV2775摄像头模块? 还是其他套件?
    您能否至少解释一下硬件设置?

    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SI

    您需要低于硬件才能在 TDA2Px 上设置200万像素 SRV 演示

    TDA2Px EVM - 1.

    2.融合卡/EVM - 1.

    3. TIDA OV2775摄像机-4 (带 FAKRA 电缆)

    Fusion 卡需要单独的电源

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SI
    请确保您订购带 Fisheye 镜头的 TIDA OV2775摄像机。
    有时、频谱数字仅随附传感器、不带镜头模块

    此致、Shiju