This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EG:如何编译"i2c_utility"TDA2EX 示例?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666836/tda2eg-how-to-compile-i2c_utility-example-for-tda2ex

器件型号:TDA2EG

你(们)好

  我尝试测试 I2C 示例"pdk_01_08_00_16\packages/ti\drv\bsp_lld\i2c\examples\i2c_utility"。

  当我使用"gmake"命令时、我发现默认情况下所有 src 文件都编译为"-DSOC_TDA2XX"。

  我想为 TDA2EX SoC 编译它、因此我使用"gmake Board=tda2ex-EVM SOC=tda2ex"命令、并且编译选项已从"-dSOC_TDA2XX"更改为"-dSOC_TDA2EX"。

  但是在我运行示例后、日志告诉我 src 文件仍然编译为 TDA2XX、而不是 TDA2EX。 那么、请告诉我如何将其编译为 TDA2EX?

谢谢

Xuanbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我自己解决了这个问题,谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xuanbo、

    您能否提供解决方案、让其他人将来也能从中受益。 谢谢。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Rishabh

       最后、"gmake Board=tda2ex-evm SOC=tda2ex"就是答案。 它可以为 TDA2Ex 正确编译 I2C 示例。

       它最初不起作用的原因是、我在  MultoreImageGen_tda2ex.bat 中的 App_IPU1_CPU0路径集中出错。

       因此、这不是 Vision SDK 问题、而是我自己犯的一个错误。

    谢谢

    Xuanbo