This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:DDR 配置

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666919/dra756-ddr-configuarion

器件型号:DRA756

我想知道、仅使用四个器件、即4个 MT41K512M16HA、是否可以支持4GB。

我在 EVM 上看到 EMIF 1使用2 x MT41K512M16HA、并支持具有1 x MT41K512M8RH 的 ECC。 EMIF 2使用4 x MT41K512M8RH。

EMIF 2不能支持2 x MT41K512M16HA 有任何原因吗?

最后-您能否推荐 Q100 8Gb 设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我已将您的问题转交给 DDR 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、您可以使用4个 MT41K512M16HA ( 每个 EMIF 2个)。 EMIF2不支持2 x MT41K512M16HA 是没有原因的。

    此致、
    Kevin