This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Weston-keyboard 的 QT 5.7问题

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653414/linux-am5728-qt-5-7-issue-with-weston-keyboard

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

尊敬的团队:

SDK04.01.00.06中

我在视频 分析 演示中运行 OpenCV+OpenCL+OpenGL 演示。

它需要摄像头的一些参数。

但是当我单击窗口时,Weston-keyboard 无法 显示在屏幕上。

SDK03.00.04上不存在此问题。

将来我想将 Weston-keyboard 用作 Qt 应用程序的虚拟键盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此帖子-