This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:上电序列

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4372, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666685/am4372-power-up-sequence

器件型号:AM4372
主题中讨论的其他器件: TPS65218

您好、查姆斯、

它不会连接到 JTAG 和 AM4372器件、
因此、它检查了上电序列。

错误代码是

连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包7.0.48.0)

CCS 上的 μ・
CS_DAP_DebugSS:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.48.0)

e2e.ti.com/.../TPS65218_0030_RTC_5F00_PWRONRSTn_0030_VDDSHVx.pptx

(1)针对附加的"TPS65218 RTC_PWRONRSTn VDDSHVx.pptx"
    P1:VDDS_RTC 和 RTC_PWRONRST 同时上升。
    P2:波形在 VDDSHVx 的上升沿轻微上升

可以接受吗? 请告诉我。
它现在不使用 RTC。

(2)如果您有其他问题、请告诉我吗?  

此致、

新吉宇田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、
    您能否找出 RTC_PWRONRSTn 为什么上升得太快? 它应连接到 PMIC 的 PGOOD_BU。 请参阅 有关 TPS65218 + AM437x 的本用户指南、并确保 PMIC 和 SoC 连接正确。 我还建议查看 AM437x EVM 文件、以确保 JTAG 连接正确。