This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PRU-SWPKG:PRU 程序加载

Guru**** 2962970 points

Other Parts Discussed in Thread: PRU-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653907/linux-pru-swpkg-pru-program-load

器件型号:PRU-SWPKG
主题中讨论的其他器件:PRU-CGT

工具/软件:Linux

我按照"PRU-Training:动手实验"指南尝试在 BeagleBone Black 中对 PRU 进行编程。

我正在尝试"lab 1"、直到步骤7、所有内容都会编译并正常工作。 但我无法转到步骤8、因为我既没有 JTAG 仿真器、也没有 FTDI 线缆。

如何在不使用 JTAG 仿真器和 FTDI 线缆的情况下将程序加载到 BeagleBone Black 的 AM335X? 哪些文件必须复制到 BBB?

以教程或分步指南的形式提供的任何帮助都将非常有用、因为互联网中的大多数信息似乎已经过时(例如、目录"/sys/devices/bone_capemgr.?/slots "被移至"/sys/devices/platform/bone_capemgr/slots)、或者使用的工具没有得到充分的记录。

硬件:

操作系统:Debian 9.2 2017-10-4GB SD IoT

内核:Linux BeagleBone 4.4.84-ti-R120

电路板:BeagleBone Black、通过 SSH 连接

软件:

CCS7.4.0.00015_Linux-x64

PRU-CGT 2.2.1

PRU 软件支持包5.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不支持 Debian。 有关 Debian 发行版的所有问题、请访问 www.beagleboard.org 咨询社区
    TI 提供的 AM335x 处理器 SDK 使用 Remoteproc 框架来控制 PRU 单元: processors.wiki.ti.com/.../PRU-ICSS_Remoteproc_and_RPMsg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将进一步了解处理器 SDK 和 Remoteproc 框架、但据我所知、处理器 SDK 不支持非 Ubuntu Linux 发行版、对吗? 感谢您的快速回答。