This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻求产品建议:具有多个 GPIO 引脚的 DSP

Guru**** 2960130 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653896/seeking-product-recommendation-dsp-with-several-gpio-pins

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335、 TMS320F28075

你(们)好 我不知道我需要什么特定产品、除了我需要 DSP 芯片。 它必须接受一组离散频率的模拟正弦波输入、并且由于处理的结果、设法将指定的 GPIO 引脚变为高电平或低电平。  而且、对混响等东西执行镇痛 五个 GPIO 引脚几乎可以实现。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    任何 C2000器件都具有该基本功能。 但是、从事音频效果应用的客户通常使用这3种器件之一

    TMS320F28335

    TMS320F28377

    TMS320F28075

    有关 C2000的更多信息、请访问