This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:安全启动信息

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666443/66ak2g12-secure-boot-info

器件型号:66AK2G12

大家好、

我的客户将在今年晚些时候使用 K2G12进行生产、他们有以下问题:

目前、我们的电路板从加载第二个引导加载程序引导、并将应用程序 ROTS 置于 QSPI 闪存中。 我们还希望通过 USB 拇指驱动器现场进行固件升级。

我们如何进行安全启动?

 

下面的链接介绍了“Processor SDK RTOS SECDEV 发行版在2017年第2季度的时间范围内提供”的安全启动

https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/588607

 

基于 K2G 数据表、它支持高安全性器件。 您能帮我找到安全启动信息吗?

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    不清楚客户是否确实需要安全启动或仅在产品投入使用时进行安全软件升级。

    此器件需要高安全性(HS)版本的芯片才能实现安全启动。 该器件为芯片上的不同区域提供 JTAG 锁定、使用经过身份验证和加密的引导的 IP 保护、基于硬件的安全密钥和防火墙。 此版本的器件支持使用 SECDEV 软件和通过 mySecureSoftware 提供的安全配套资料、而不支持使用公共 E2E 论坛。

    请离线联系我们并提供客户应用中的安全用例、我们可以帮助您访问培训、用户指南配套资料和安全软件。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    继续并使其离线。 谢谢!