This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F206:客户需要对 TMS320F206进行编程

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653824/tms320f206-customer-needs-to-program-a-tms320f206

器件型号:TMS320F206

客户有一个为 TMS320F206准备的新程序、并且希望对器件进行编程。 在 TI 产品系列中进行搜索、我发现 CCS4.1.2支持该器件、并且我正在尝试确认客户将能够使用具有此版本 CCS 的 TMDSEMU200-U 通过 JTAG 对器件进行编程。 这是一个有点旧的器件、因此我不确定这是否可以正常工作。 有人最近有过这方面的经验?

是否有更好的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    不推荐在新设计中使用此器件、因为它已经停产、我相信即使是生命周期购买时间表也已经结束。  

    FWiw 我将看到仿真团队中是否有人知道更新的仿真器是否可以工作-我很确定他们不会被明确测试。  

    我相信您正确的是、CCSv4.1x 可能支持这一功能、也可能支持较旧的仿真器、如  

    应该正常工作(即使未明确列出器件已停产)。  

    如果我听到仿真团队的任何消息、我将更新该帖子、否则、我们提供的指导将非常有限。

    您可能还需要联系 Spectrum Digital、以防他们有其他一些指导

    它们以前具有支持此器件的板。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    此主题上的客户是您正在使用的主题:
    e2e.ti.com/.../653102

    如果是这样、我为他们提供了访问适当版本的 Code Composer 的权限并提供了调试探针建议。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    我将把这个线程标记为 TI 认为它已解决。 如果还有其他有关 CCS 和仿真的问题、可以在 CCS 论坛中发布。

    在针对 xds200的特定查询上、仿真团队的响应是

    F206是一款基于 JTAG 的器件、受旧版 XDS510技术支持(ISA 和 PP 是最可能的候选器件)。 不能使用其他类型的调试探针。

    请注意、我们不建议将此器件用于新设计。 对于器件工作原理、原理图、软件等方面的问题、我们不会提供器件支持

    此致
    Mukul