This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:DDR3 LSB 位交换

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667272/am5728-ddr3-lsb-bit-swapping

器件型号:AM5728

您好!  

我看到许多文章引用了这个主题、以及如何交换字节通道中的所有位、但 LSB 除外、因为硬件调平。 这是否记录在任何地方?

我查看了原理图检查清单、它没有指定需要匹配的字节通道内的 LSB:  

  • 允许在数据字节内进行数据位交换。 PHY 的实现不会影响调平。 任何其他信号组都不允许进行位交换、包括 ADDR 和 CNTL

 

processors.wiki.ti.com/.../AM57xx_Schematic_Checklist

 


那么、我们是否可以交换 LSB 呢?

此致、

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知解除武装、复员和重返社会专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin

    如 AM57x 原理图检查清单中所述、给定字节组内的数据位可以交换、包括主位、即 LSB。 DDR PHY 对给定字节的所有数据位实施逻辑、以检查 DDR 的 DQ 响应。 因此、也可以交换主位、即 LSB。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、Siva