This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:通过外部端口实现 UART

Guru**** 2857480 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653603/rtos-tms320c6678-uart-via-external-port

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试执行 UART ןמ PDK 2.0.8的示例代码。

我成功地通过内部 UART 端口(通过仿真器 USB 端口)发送和接收了字符。

遗憾的是、我无法找到如何将传输配置为在外部 UART 端口上(使用 COM 电缆的 EVM 板上的3个引脚)。

我应该怎么做才能实现这一点? 应 修改哪些配置? 是否有要运行的平台功能?

提前感谢、

Shlomi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    无需软件配置。 您是否重新配置了 COM SEL1? 请参阅 TMS320C6678 EVM 原理图:

    此致、
    Yordan