This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:我们能否以低于600MHz 的频率运行? (我们需要较低的功率设置)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666429/66ak2g12-can-we-run-slower-than-600mhz-we-need-a-lower-power-setting

器件型号:66AK2G12
主题中讨论的其他器件: EVMK2G

大家好、

我的客户将在今年晚些时候使用此器件进行生产、他们有一些问题:

66ak2g12数据表中的表5-1指定了最大值 频率

表5-1. 支持的最大频率

 

最大频率(MHz)

子系统(PLL 输出)

ARM A15

(ARM_PLLOUT)

C66x

(CHIP_CLK1)

DDR EMIF

(DDR_PLLOUT)

器件速度60.

600

600

400 (DDR3-800)

器件速度100

1000

1000

533 (DDR3-1066)

 

ARM、DSP 和 DDR_PLLOUT 允许的最低频率是多少?

 

我们有一个用例、要求在为电池充电时消耗的功耗最低。 ARM 内核、I2C0和 PWM 正在运行。

 

我能否通过 ARM PLL 设置以较低频率运行 ARM、并关闭 DSP 和 DDR 时钟门控? 此外、RTOS K2G 是否支持更低的 ARM 频率?

 

iceK2G 板具有用于 CVDD 和 CVDD1的相同电源、但它们由 evmK2G 板上的不同 PMIC 输出供电。

如果 CVDD 和 CVDD1都来自相同的 PMIC 输出、应考虑什么? 我们是否会失去某些节能功能?  

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    功耗估算工具包括各种 PLL 的多种设置。 我知道该器件已经在这些频率下进行了测试、但我没有其他相关信息。 无论如何、显示的频率是我们唯一拥有功率信息的频率。
    据我所知、DSP 不能完全禁用、但我正在与设计团队进行联系。 您是否正在尝试在没有 DDR 的情况下运行 K2G、或者您是否正在尝试暂时将 DDR 置于较低功耗模式?
    将 CVDD 和 CVDD1分开不会影响器件使用的电源。 PMIC 旨在为 CVDD 和 CVDD1提供不同的电压、但 SoC 中尚未实现这些电压。

    请注意、降低主 PLL 和 ARM PLL 的频率确实节省了一些功耗、但不会太大。 根据功耗估算电子表格、在一般情况下、将主 PLL 设置为400MHz、将 ARM PLL 设置为200MHz 只会导致功耗降低约280mW。 在这一过程级别、大部分功率是泄漏功率、较小的部分是动态功率。 降低时钟速度只会影响动态功率。

    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    设计团队已验证 DSP 的时钟必须处于活动状态、并且已验证了功耗估算工具中显示的频率。
    此致、Bill