This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:6AA.1.0 + VIS SDK 01.50.22、无 FM 无线电

Guru**** 2813455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653707/dra746-6ao-1-0-vis-sdk-01-50-22-no-fm-radio

器件型号:DRA746

您好!

客户和我使用6AA.1.0预编译二进制文件和 VIS SDK 01.50.22.01预编译二进制文件,但我们无法通过 JAMR3从 Jacinto 6/Jacinto 6 Plus EVM 听到任何无线电广播。

我们仔细阅读了 VIS 用户指南、还查看了日志、发现没有什么奇怪的。

 

您能给我们一些意见吗?

e2e.ti.com/.../j6p_5F00_booting_5F00_log.txt

e2e.ti.com/.../RadioApp_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您的查询已转发给专家进行评论。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    您能否检查无线电天线是否正确连接。 在 RadioApp 日志中、您似乎正在启动"仅 HD "并发。 请确保已连接 HD 信号。 如果您使用的是 HD 信号的信号发生器、请检查调谐的频率是否与激励频率匹配。 从日志中可以看到 HD 没有锁定。

    谢谢、此致、

    桑托什