This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H14:以太网交换机的示例程序

Guru**** 2815845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653556/rtos-66ak2h14-example-program-for-ethernet-switch

器件型号:66AK2H14

工具/软件:TI-RTOS

您好!

 我们将66A2H14处理器与 TI-RTOS /SYS-BIOS 和 CCSV7工具配合使用。

对于以太网、我参考 了 pdk_k2hk _4_0_6/packages/ti/board/diag/emac/src/emac_test.c 但在这种情况下、它们包含 了#include 其中、我们的 drv 文件夹中没有 EMAC 文件夹。 。

我们必须使用使用 MDIO/SPI 接口的以太网交换机。 因此、我请求您推荐我们的 K2H PDK 中已经存在的任何示例程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您执行该操作
    ykovachev@LIN-0373:~/ti/pdk_k2e_4_0_7/packages 来源:pdksetupenv.sh
    ykovachev@LIN-0373:~/ti/pdk_k2e_4_0_7/packages ./pdkProjectCreate.sh K2E All Little EMAC All DSP

    您将在~/ti/pdk_k2e_4_0_7/packages/MyExampleProjects.中获得 NIMU_emacExample_EVMK2EC66BiosExampleProject 和 PA_emacExample_K2EC66BiosExampleProject 这些是适用于 K2x 器件的 EMAC 的可用示例项目。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢您的回复。

    我想知道您已经针对 K2H 器件测试了哪些以太网驱动程序和应用? 您能给我建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以按照我所述创建项目、将其导入 CCS 并查看使用了哪些源(这些是经过测试的用于 K2H RTOS 的以太网驱动程序)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。
    因为尼姆和巴权力机构都有例子。 我们究竟可以使用 Nimu 或 PA? 请帮助我尽快解决此问题。