This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK138:NAND 闪存4GB 1.8V 63-VFBGA 'MT29F4G16ABADAH4:D 的替代器件型号

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653711/tmdslcdk138-alternate-part-number-for-nand-flash-4gb-1-8v-63-vfbga-mt29f4g16abadah4-d

器件型号:TMDSLCDK138
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

 在使用'MT29F4G16ABADAH4:D  NAND 闪存4GB 1.8V 63-VFBGA 的 OMAP-L138开发套件(LCDK)中、此 NAND 闪存无库存。 因此、我们需要 NAND 闪存的替代器件型号、该器 件具有相同的封装和引脚对引脚功能、并且无需对源代码进行任何修改。

谢谢、

Prabhu