This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:引脚 F8连接

Guru**** 2904820 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653701/am4372-pin-f8-connection

器件型号:AM4372

您好、查姆斯、

我的客户对 AM4372的 F8引脚连接有疑问。
AM437x Power Starterkit EVM:F8引脚连接 GND
AM437x 电源工业 EVM:F8引脚连接 V3_3D

哪一项是正确的?

此致、
新吉宇田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 VDDS3P3V_IOLDO 电源引脚。 这是内部1.8V LDO 的输入、用于在简化的电源时序方案中为引脚 CAP_VDDS1P8V_IOLDO (引脚 D6)上的 VDDS 提供1.8V 电压:
    如果未使用内部 LDO、则可以将引脚 F8连接到 GND。 入门套件 EVM 就是这种情况。
    2.如果使用内部 LDO、则引脚 F8必须连接至3.3V、引脚 D6必须为 VDDS 供电。 IDK EVM 就是这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser - San、

    非常感谢。
    您能否详细了解1个案例。
    此电源引脚能否直接连接 GND? (不会中断?)

    此致、
    新吉宇田
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果 CAP_VDDS1P8V_IOLDO (引脚 D6)保持悬空、则引脚 F8可以连接到 GND。