This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:GPIO 中断引脚

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653637/am5706-gpio-interrupt-pins

器件型号:AM5706

您好!

对于哪些 GPIO 引脚可以是中断输入是否有任何限制?  看起来每个 GPIO 都可以用作中断。

根据我在数据表和 TRM 中所说的,32个 GPIO 的每个块看起来都有两个中断。

示例: GPIO1_IRQ1和 GPIO1_IRQ2。  当其中一个管脚发生中断时、CPU 读取中断状态寄存器以找出哪个管脚引起了中断。

谢谢!
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您的理解是正确的。 请注意、并非所有 GPIO 组上的所有32个引脚都路由出去。