This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2Gx (K2G)评估模块

Guru**** 2852710 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653512/66ak2gx-k2g-evaluation-module

主题中讨论的其他器件:66AK2G1266AK2G02

尊敬的先生/女士:

我想知道以下评估模块中使用的处理器的确切器件型号。

66AK2Gx (K2G)评估模块

此致、

普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生/女士:
    我希望66AK2G12处理器的可用性能提供相关信息。 66AK2G12特定处理器是否已开始生产...?
    因为在下面的链接中

    www.ti.com/.../66AK2G12

    它被称为

    66AK2G12 (预览)



    此致、
    普拉什兰特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashant、

    当前使用的 EVM 的修订版 C 和修订版 D 版本组装了66AK2G02样片、该样片的运行频率可高达600MHz。 66AK2G12采用覆晶封装、可在高达1GHz 的频率下运行、这些样片的生产目前预计将于2018年上半年结束。

    请n`t 您当地的 TI 联系人、以便我们为您提供更准确的时间表、如果此时间表对您不起作用、我们将与您合作。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rahul、
    感谢您提供完整的信息。


    此致、
    普拉什兰特