This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:DRA756

Guru**** 2926570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666713/dra756-dra756

器件型号:DRA756

您好!

通过在 MPU Cortex-A15上运行的应用程序控制 IPUx 子系统中的 Coretx-M4内核有哪些方法?

在我的应用中、我正在尝试实现失效防护机制、在该机制中、如果 M4内核发生故障、则会向 A15内核发出警报。

我如何实施这种机制?

此外、我还将在 A15内核上运行 Linux、在 M4内核上运行 RTOS。 我将首先使用 Early Boot 和 Late Attach 机制引导 M4内核。

提前感谢、

曼达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、

    您能告诉我们您使用的是什么 SDK 吗?

    如果通过控制您正在寻找与远程内核通信的方式、那么对于在内核之间发送消息、您可以查看 IPC3.x 软件包。 这通常包含在 SDK 中、并在远程内核上的 SYS/BIOS 之上运行。 您可以在此处找到有关 IPC3.x 的信息:
    processors.wiki.ti.com/.../IPC_3.x

    此外、Linux Remoteproc 具有远程内核的错误恢复功能、该功能将在检测到严重错误后重新加载并重新启动远程内核。 IPC3.x wiki 在以下位置提供了有关使用 IPC3.x 时错误恢复的信息:
    processors.wiki.ti.com/.../IPC_Slave_Error_Recovery

    谢谢、
    Angela
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 这真的很有帮助。

    您能否为 DRA7xx 系列推荐支持此 IPC3.x 的 SDK?

    此外、我是否可以在固件级别执行故障安全策略?

    谢谢、

    曼达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、

    您可以在此处找到适用于 DRA7X 的 SDK:
    www.ti.com/.../processor-sdk-dra7x

    所有这些都支持 IPC3.x

    谢谢、
    Angela