This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDL 01.00分辨率层上的图像缩放

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653449/tidl-01-00-image-scaling-on-deconvolution-layer

您好!

我想在解析图层上使用最近的邻居方法将图像从2x2缩放到4x4。

这是 prototxt 文件。

第{
 名称:"data_div_0"
 类型:"解谱"
 底部:"DATA_0"
 顶部:"data_decv_0"
 卷积_param{
   num_output:2.
   BIAS_TERM:false
   焊盘:0
   kernel_size:2.
   组:2.
   跨度:2.
   weight_ciller{
     类型:"常量"
     值:1.0
   }
 }
}  

当我在 TIDL 01.00上运行此解卷积层时、我无法使用最近的邻居方法获得图像缩放。

输入数据是

[1 2;

 3 4个]

TIDL 01.00上的输出数据是

[1 2 2 0;

 3 4 4 0;

 3 4 4 0;

 0 0 0 0]

但是、使用最近邻居方法的输出数据应为:

[1 1 2;

 1 1 2 2;

 3 3 4 4;

 3 3 4 4]

您能帮我在解谱图层上使用最近的邻居方法获取输出数据吗? 或另一种方法?

谢谢、此致、

阿安曾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahan,

     您能不能同时分享咖啡因模型、我们将重新生成问题并重新开始解决。

    谢谢、Rgerads、

    Kumar.D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ahan,

    我们实现了内核大小可变的反卷积层、可用于基于双线性插值的缩放。
    根据我们的理解、基于最近邻居方法的缩放可以使用反卷积层来实现(这并非 TIDL 所特有)。

    谢谢、Rgerads、

    Kumar.D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更正了拼写错误。
    根据我们的理解、基于最近邻居方法的缩放无法使用反卷积层来实现(这并非 TIDL 所特有)。

    谢谢、Rgerads、

    Kumar.D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!