This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5515:连接评估模块时出错

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653647/ccs-tms320c5515-error-connecting-to-the-evaulation-module

器件型号:TMS320C5515

工具/软件:Code Composer Studio

我正在运行 CSL_LCDC_TextDisplayExample_Out 并成功执行一次、但当我再次尝试运行它时、没有发生任何情况、因此我尝试终止调试会话、当我尝试重新启动它并再次连接到目标时、我收到以下消息:

我已经尝试重新启动板、但 CCS 不会重新启动、但它无法正常工作。

我是否需要重新启动 CCS、是否每次启动此代码时都必须执行此操作?

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、

    不确定导致调试器无法重新连接的原因。
    不必每次都重新启动 CCS。 您是否确实可以尝试重新启动调试器或将其移动到另一个 USB 端口以查看该帮助?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我发布了此消息、我无法再复制该错误、在多次尝试后、我很抱歉
    Aaron