This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320DM8148:am387x、dm814x EVM

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666858/rtos-tms320dm8148-am387x-dm814x-evm

器件型号:TMS320DM8148
主题中讨论的其他器件:AM3874

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我有 dm814x EVM、我想获得使用 TI-RTOS SYS BIOS 的387x ARM cortex A8处理器的已安装编程。 是否有人可以共享链接、我可以从其中下载适用于 dm814x EVM 上所有芯片的 TI -RTOS SDK。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijender、

    SYS/BIOS RTOS 在 DM814x 器件的 DSP C674x 上运行、而 AM387x 器件没有 DSP C674x。

    对于 Cortex-A8处理器、我们只有 HLOS (Linux、Windows、Android)。 我们没有在 Cortex-A8上运行 SYS/BIOS RTOS。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请查看以下 e2e 主题:

    e2e.ti.com/.../463077

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、对于 DM814x 上的 DSP C674x、将从以下链接 www.ti.com/.../ti-rtos-proc 下载哪个 RTOS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brijender、

    SYS/BIOS RTOS 是 TI-RTOS 的早期版本。 我们有以下时间表:

    DSP/BIOS -> SYS/BIOS -> TI-RTOS

    DM814x DSP SYS/BIOS RTOS 作为组件随附最新的 EZSDK 5.05.02.00:

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    TI-ezsdk_dm814x-EVM_5_05_02_00/组件源/BIOS_6_33_05_46

    您还可以从 EZSDK (独立)中从以下位置单独下载:

    software-dl.ti.com/.../index.html

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经看到(从下面提到的链接中)用于 AM335x 处理器的 TI-RTOS、这是一个 ARM Cortex A8处理器、因此 DM814x 板中的 AM3874不能使用相同的处理器。

    www.ti.com/.../processor-sdk-am335x

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、PROCESSOR-SDK-RTOS-AM335X 不能用于 AM387x 器件。

    处理器 SDK RTOS AM335X 用于 AM335x 和 AMIC11x 器件。

    此致、
    帕维尔