This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:SPI0_CSn 引脚输出不可用

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653451/tmdslcdk6748-unavailability-of-the-spi0_csn-pin-output

器件型号:TMDSLCDK6748

根据 TI 提供的原理图文档、SPI0_CSn 引脚被连接至 LAN 芯片 U23。 它们在输出接头中不可用。 我的应用需要4线 SPI 通信。 是否可以在3线模式(即 SIMO、SOMI、SCLK)中使用 SPI0通信并使用可用的 GPIO 引脚提供 CSn? 还有哪些其他可能的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚 SPI0_sCSn_4和 SPI0_sCSn_5分别与 UART_TXD 和 UART_RXD 复用。 组装 R218和 R219电阻器后,是否可以将 J15引脚接头的第29和第31引脚用作 SPI0_sCSn_4和 SPI0_sCSn_5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在这里提出了完全相同的问题:
    e2e.ti.com/.../653205

    是的、您将能够使用 J15接头上的 SPI 引脚。

    此致、
    Yordan