This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM335x ADC 示例应用程序构建问题

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653220/linux-am335x-adc-sample-application-build-issue

工具/软件:Linux

大家好

我的板是 AM335x-EVM、SDK 是 SDK-02.00.11。

我正在编译示例代码。
(processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_ADC_Users_Guide)


如果在目标板上运行正常编译后生成的目标文件、则会发生错误。


汇编工作如下。

 1.检查文件(generic_buffer.c)

修改了 makefile

3.Compilation 结果

生成的输出

复制到目标板

6.错误

它有什么问题?

编译选项是否错误?

我认为我将内容留在网站上、但我不知道是什么问题。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    wiki 清楚地显示了构建示例应用所需的步骤: processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_ADC_Users_Guide 您为什么不遵循这些步骤?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。

    当您按照网站上的说明进行操作时、它甚至没有编译。

    因此、我尝试通过修改 make 文件进行编译。

    root@Ubuntu:/opt/work/trunk make -C /opt/work/trunk/BSP/AM335X/Linux/linux-4.1.18 +gitAUTOINC+bbe8cfc1da-gbbe8cfc/tools/IIO arch=arm
    make:输入目录`/opt/work/trunk/BSP/AM335X/Linux/linux-4.1.18 +gitAUTOINC+be8cfc1da-gbbe8cfc/tools/IIIO'
    `:没有为"全部"做任何事情。
    make:离开目录`/opt/work/trunk/BSP/AM335X/Linux/linux-4.1.18 +gitAUTOINC+be8cfc1da-gbbe8cfc/tools/IIIO'
    root@Ubuntu:/opt/work/trunk

    它有什么问题?

    感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tosky、

    尝试执行可执行文件(generic_pbuffer)、而不是目标文件(generic_pbuffer.o)。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!!!