This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2XX:分析2和零源解码问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666568/rtos-tda2xx-analytics2-and-null-source-decode-issue

大家好:

  我们尝试运行 vIP_single_cam_analytics2 用例(来自 vision_sdk/apps/src/rtos/usecase)、源代码来自零源代码解码。

  我们发现显示始终冻结在大约3分钟:xx 秒

  但是,当系统读取视频文件的末尾并返回开始时 ,显示屏可能会重新显示,但它会在大约3分钟时冻结:xx 秒(循环此情况)。

  我们更改不同的视频 具有相同的状态、因此这不是视频问题。

  我们修改 chains_vipSingleCameraAnalytics2.txt =>删除 SFM 和 SOF 流、然后 显示不会冻结。

  那么、这是 CPU/ EVE 加载或内存泄漏问题???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    如果您正确使用和复制所有输入文件(在 CDDS 中共享)、则此演示应该效果良好

    请检查您是否复制了"SFM_FAND.bin"

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shiju:
    "SFM_FANT.bin"文件被放置在 SD 卡的引导文件夹中,它的位置与视频、AppImage 和 MLO 相同。
    是否需要将其他输入文件放入 SD 卡?

    来自摄像机捕捉的图像源正常工作,但来自零源解码(视频)的图像源在大约3分钟:xx 秒时出现冻结情况
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供详细信息。

    您是否使用了用户指南中提到的相同输入文件?

    请使用 HDMI 捕获作为输入源进行检查、这是此演示的经验证配置

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shiju:

    抱歉、我的 TDA2X 板没有 HDMI 捕获 IC、因此我无法测试来自 HDMI 捕获的输入源。

    但我有来自 LVDS 采集的测试输入源、它运行良好、并且没有冻结情况。

    仅当源文件通过空源解码时,才会在3分钟内冻结:49秒

    如果测试视频文件超过5分钟、则很容易出现这种现象、但 CUP / EVE 加载统计信息显示为活动状态。




    此致、Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Josh
    我想 SD 卡无法维持用例所需的数据速率。 我们在 uC 内部确实有一些同步逻辑、如果输入延迟太长、可能会导致混乱。

    此致、Shiju