This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM1705:在 Linux 中将 SD 卡连接到 AM1705

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM1705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653282/linux-am1705-interfacing-sd-card-with-am1705-in-linux

器件型号:AM1705

工具/软件:Linux

你好。

我使用 的是运行 Linux 版本"2.6.33"的 AM1705。 我已将 SDCARD 连接到"MMCSD"端口。

我一直在回答以下问题。

1.如何访问或使用 SDCARD 在 UI 级别进行文件写入和读取? [命令行界面]。

2. SD 卡是否会显示为 /root/dev 中的连接设备或与可通过文件系统访问的任何正常目录类似? (与 PC 系统中的 HDD 接口一样:root/media/HDDname)

3.是否需要更改 uImage 文件? 是否有任何完整的 uImage 文件可供我参考?  

我 自己创建了 Ramdisk 文件、因此可能缺少一些重要文件。 这方面也需要指导。

我对 Linux 操作系统及其界面不太熟悉。  

是否有人可以指导我掌握基本知识、并在指导我解决上述问题的同时、向我指明正确的方向? 如果有任何外部联系来 明确我的概念和工作原则、也是值得注意的。

谢谢你。

此致、

Nishit。