Other Parts Discussed in Thread: AM3354
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 大家好、
在我的一位客户中、我们使用的是 AM3354处理器和一个基于3.3V 的射频模块、现在我需要使用处理器 GPIO 打开/关闭该射频模块的电源轨、您能不能建议使用相同的推荐电路。
谢谢、
插孔。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.