This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H14:构建了哪个 GPIO 示例文件

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653268/ccs-66ak2h14-which-gpio-example-file-got-built

器件型号:66AK2H14

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  我使用以下命令构建 GPIO 源代码:

  • C:\ti\pdk_k2~1\packages/pdksetupenv.batpdksetupenv.bat
  • C:\ti\pdk_k2~1\packages/gmake all
  • C:\ti\pdk_k2~1\packages/pdkProjectCreate.bat K2H 所有小尺寸 GPIO ARM

因此、在 C:\ti\pdk_k2hk _4_0_6\packages \MyExampleProjects\GPIO_LedBlink_K2H_EVM_armTestProject 中创建了该项目。 在这里、我想知道构建了哪个 GPIO 示例文件?

我认为  C:\ti\pdk_k2hk _4_0_6\packages \ti\drv\gpio\test\led_blink\src/main_led_blink.c 文件已经构建。 但是、当我在该文件中进行一些更改时、在使用上述命令重新编译之后、我没有找到我所做的任何更改。  

因此、我请求您尽快解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看包含哪些文件的最简单方法是将工程导入 CCS 并浏览源代码。

    此致、
    Yordan