This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2H12:按处理器 SDK 重建 Linux 内核时出现问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666892/linux-66ak2h12-problem-in-rebuilding-linux-kernel-by-processor-sdk

器件型号:66AK2H12

工具/软件:Linux

大家好!

我在 http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/K2HK/latest/index_FDS.html 上使用 PROCESSOR-SDK-Linux-K2HK 04_02_00_09 

我使用 Ubuntu 16.04 LTS。

我使用此链接中的所有指令来重建内核: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK#Using_the_snapshot_of_the_source_packages_in_Processor_SDK_release  

但是 、当下载 git2_git.ti.com.ti-linux-kernel.ti-linux-kernel.git.tar.gz (4.5GB)时、当该文件的大小几乎为2GB 时、我收到错误。

我尝试在 e2e.ti.com/.../2384009中使用其他方法

作者  (该指令最初用于 k2e-EVM)、不需要下载文件:

1.下载并安装 SDK:  
使用 ti-processor-sdk-linux-k2hk evm-04.02.00.09-linux-x86-64安装.bin。  
2.设置 SDK 后、请执行以下步骤:  
cd ~/ti-processor-sdk-linux-k2e-evm-04.02.00.09
Git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
CD tisdk  
oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.02.00.09-config.txt
CD 版本
。 配置/设置
导出路径=~μ C/ti-processor-sdk-linux-k2e-evm-04.02.00.09/linux-devkit/sysroots/x86_64 Arago-linux/usr/bin:$path
MACHINE=k2hk-EVM bitbake tisdk-rootfs-image

但我在运行最后一步后收到此错误:

错误:OE-core 的配置完整性检查器检测到潜在的错误配置。
修复此错误的原因或自行承担风险、禁用检查器(请参阅 sanity.conf)。
以下是潜在问题/建议列表:

未找到必需的 perl 模块:文本:::ParseWords 线程::队列数据:::Dumper

在@INC 中找不到 text/ParseWords.pm (您可能需要安装文本::ParseWords 模块)(@INC 包含://usr/lib/perl/site_perl/5.22.1 //usr/lib/perl/vendor_perl/5.22.1 //usr/lib/perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/site_perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/site_perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/vendor_perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/vendor_perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/5.22.1。) 在-e 行1。
开始失败--compilation aborted at -e line 1.pm Can't locate Thread/Queue.pm in @INC (您可能需要安装 Thread::Queue 模块)(@INC 包含://usr/lib/perl/site_perl/5.22.1 //usr/lib/perl/vendor_perl/5.22.1 //usr/lib/perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/site_perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/site_perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/vendor_perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/vendor_perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/5.22.1。) 在-e 行1。
begin failed--compilation aborted at -e line 1.Ca n't locate Data/Dumper.pm in @INC (您可能需要安装 Data:::Dumper 模块)(@INC 包含://usr/lib/perl/site_perl/5.22.1 //usr/lib/perl/vendor_perl/5.22.1 //usr/lib/perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/site_perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/site_perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/vendor_perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/vendor_perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/5.22.1 /tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/perl/5.22.1。) 在-e 行1。
开始失败--在-e 行1处中止编译。


摘要:显示1条错误消息、返回非零退出代码。

有人可以帮帮我吗?

谢谢!