This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM335x ADC 配置

Guru**** 2853720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653196/linux-am335x-adc-configuration

工具/软件:Linux

大家好

我的板是 AM335x-EVM、SDK 是 SDK-02.00.11。

我尝试将 tslib 移植到触摸屏

我有一个问题。

我阅读以下网站:
git.ti.com/.../ti-tsc-adc.txt

 示例:

  tscadc:tscadc@44e0d000{
 
   兼容="ti、am3359-tscadc";
 
   TSC{
 
    TI、电线=<4>;
 
    ti、x 板电阻=<200>;

    TI、codiant-readouts =<5>;
 
    TI、wire-config =<0x00 0x11 0x22 0x33>;
 
   };
 
 

   ADC{
 
    TI、ADC 通道=<4 5 6 7>;
 
   };
 
  }
 

我有一个问题。

是否可以使用0 ~ 3作为正常 ADC、使用4 ~ 7作为触摸屏 ADC?


  tscadc:tscadc@44e0d000{
 
   兼容="ti、am3359-tscadc";
 
   TSC{
 
    TI、电线=<4>;
 
    ti、x 板电阻=<200>;

    TI、codiant-readouts =<5>;
 
    TI、wire-config =<0x00 0x11 0x22 0x33>;
 
   };
 
 

   ADC{
 
    TI、ADC 通道=<0 1 2 3>;
 
   };
 
  }

非常感谢您的帮助。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    触摸屏通道是前五个通道:0、1、2、3和4。 频道5、6和7不能用于触摸屏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。