请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具/软件:Linux
您好!
我正在寻找一种机制来检测 MLO 内的 NAND 总线宽度。
这样做的原因是、我们计划将现有的16位 NAND 更改为相应的8位 NAND (这意味着页面大小、OOB 和 ECC 保持不变)。
BootROM 代码能够执行该操作、其含义是以8位总线宽度开始检测 NAND、如果失败、则以16位总线宽度尝试。
但我无法找到如何从 MLO 中实现它?
感谢您的任何帮助。
此致
Ankur