This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-TFP410控制问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662920/ti-tfp410-control-questions

主题中讨论的其他器件:TFP410

我们的处理器是 DRA71X 和 DRA74X、 具有3.02.00.03 SDK 版本。

我们 尝试从 DRA7xx 的 Vout2和 Vout3通道生成 RGB888信号、并将这些信号传递到 TFP410以将其转换为 HDMI 信号。

我们希望使用 HDMI1_DDC_SCL 和 HDMI1_DDC_sda 来控制 TFP410、 下面是一些问题。

如何使用这2个引脚(DDC_SCL 和 DDC_sda)?  我能否通过 i2c 常规命令(如"i2cget"或"i2cset")对其进行控制?

2.in 在 GitHub 网站(github.com/.../ti-tfp410.c)中、我看到 了对 TFP410的源代码支持、但我无法在与我的 SDK (board-support/linux/drivers/GPU/DRM/bridge)相同的位置找到此源代码。 3.02.00.03 SDK 是否具有支持 TFP410控制的驱动程序?

此致、

肖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    我已将您的问题转交给 DSS 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    是否有更新? 因为我们的硬件已准备好修复原理图、所以我们需要尽快确定控制方法。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    处理器 SDK Linux 不支持 TFP410。  

    此致、

    Subhajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhajit:

    根据 TFP410的规范、它的控制接口是 I2C。 我能否仅使用 DRA7XX I2C 接口(如常规 I2C-2或 I2C-3等)来控制它、而不使用 HDMI1_DDC_SCL 和 HDMI1_DDC_sda。 因为我从不使用这两个引脚模式、也不知道如何控制它。

    如果我们 必须使用 HDMI1_DDC_SCL 和 HDMI1_DDC_sda 来控制 TFP410、 我能否通过常规 i2c 命令(如"i2cget"或"i2cset")对其进行控制?

    3. 如果问题 2的答案是"否"、那么我如何控制  HDMI1_DDC_SCL 和 HDMI1_DDC_sda 这两个引脚? 还是存在一些供我使用的 API?

    此致、

    肖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    您希望在 TFP410中控制什么?
    如果我正确地记得、TFP410不需要任何配置、它只根据接收到的同步信号工作。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    根据 TFP410的规范、它具有用于读取/写入的寄存器映射、可修改某些控制模式(如 BSEL、EDGE 等)。
    在我们的客户电路板中、我们希望通过 DRA7XX 的 VOUT2输出 RGB-888信号、并将信号传递到 TFP410以转换为 HDMI 信号。
    那么、在这种情况下、我不需要配置 TFP410、它可以默认从 RGB-888转换为 HDMI?

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    [引用 USER="Shawn LIN]在我们的客户电路板中、我们希望通过 DRA7XX 的 VOUT2输出 RGB-888信号、并将信号传递到 TFP410 以转换为 HDMI 信号。
    因此、在这种情况下、我不需要配置 TFP410、它可以默认从 RGB-888转换为 HDMI?

    是否有任何更新?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    就我所记得的、它不需要任何配置。 如果需要、请查看 TFP410数据表。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    根据 TFP410数据表、可以配置"总线宽度"、"锁存模式"和"时钟边沿"、因此我们仍然需要对其进行配置。
    数据表显示有2种修改配置的方法
    =>一个是 I2C
    =>另一个是通过配置引脚(如 BSEL、EDGE、DSEL 等)。现在我们将尝试使用配置引脚进行修改。

    在我们的定制板中、仍保留 J6的 HDMI1_DDC_SCL 和 HDMI1_DDC_sda 与 TFP410的连接。
    如果我们尝试使用这2个引脚来配置 TFP410、J6 SDK 是否支持这2个引脚来发送/接收消息?
    如果问题1的答案是肯定的、那么我如何控制这2个引脚? 是否有 API?

    此致、
    肖恩