This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在 CCS 上编译工程时出错

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653109/ccs-getting-error-while-building-project-on-ccs

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

在 VISION SDK 的 CCSv7.3.0上编译工程时出错。

我导入了 vision SDK makefile (File -> import -> Existing project as Makefile project),还将 Environment 中的路径(Project-name -> Properties -> Environment)设置为(/home/username/ti_CCS_Version7/ccsv7/utils/bin)。

来自 CCSv7的路径。

在环境变量中设置路径后、当我尝试构建项目时、我会遇到 gmake:s:未找到命令、并且目标 app_alg_plugins_clean 的配方也失败

e2e.ti.com/.../CCS_5F00_Build_5F00_log.txt

为了便于参考、我要附加日志文件、请仔细阅读

我尝试在.bashrc 中设置路径,但得到的结果是一样的。。 !!

此致、

普里塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将把您的主题移至器件论坛。 那里的专家将最熟悉 SDK 以及如何使用它构建示例项目。

    请注意、今天是许多人的假日、因此可能会延迟回复。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prittam、

    无法使用 CCS 构建 VISION SDK、因为它涉及许多需要构建的软件依赖项。
    您能否从 shell 或命令提示符构建。
    您需要首先调用"make depend (make depend)"、然后再调用"make (make)"。
    有关构建的更多详细信息、请参阅 VSDK 用户指南。

    此致、
    Rishabh