This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:nRESETIN_OUT 不会失效

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665576/linux-am3358-nresetin_out-does-not-deassert

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

你好  

我已经基于 TI AM335x EVM 设计了 AM3358定制板。  

电路板启动正常,直到昨天早上工作正常。突然停止启动,甚至在 UART 中没有响应 CCCCC。 正确检查后、发现 nResetn 输出被置为低电平、根本不会变为高电平。

nResetn 原理图与评估板中的原理图保持完全相同。 即它被用作一个复位到以太网部分并被连接至 JTAG 的输出。

该引脚通过上拉电阻器被拉至高电平。

问题是什么,解决这个问题的办法是什么?

请尽早答复?

此致

MAD_HU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要做的一件事是断开引脚与所有外部连接的连接、并检查发生了什么情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    但仍然很低。 该引脚现在唯一的连接是上拉。

    此致
    MAD_HU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是单个电路板、还是您在多个电路板上看到了相同的问题? 您是否检查了所有电压和振荡器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    到目前为止、此问题已存在于单个电路板上。

    我已经验证了运行到处理器和晶体的所有电压。 一切都很完美、工作正常。


    此致
    MAD_HU
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件 IO 引脚不具有失效防护功能。 请仔细检查您的原理图以了解以下内容:

    1:处理器未上电时、IO 引脚上不应存在外部电压。
    2.输入电压电平应与为相应 IO 引脚供电的 VDDSHVx 电压匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biser、

    我们最近没有更换电路板、电路板突然停止工作。

    由于它在早期工作、我可以说、进入引脚的所有电压仅根据设计对应于 vddshvx。

    此致

    MAD_HU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据这些信息,我不能说发生了什么。 它很可能是制造问题、如焊接不良或类似问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biser、

    电路板工作正常、直至问题出现。 焊接如何体现出来?

    您是否建议我们更换 IC?

    此致

    MAD_HU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我没有任何建议、因为我既没有电路板、也没有完整的信息。 您决定如何继续。