This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Pinxux 问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666960/am5728-pinxux-questions

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TMDSEVM572X

您好!

我将探讨基于 ECAT 的工业控制器的下一代架构。  我需要将候选 SoC 列表降至三个、并希望快速鉴定(或不合格) AM5728。  我正在检查引脚复用以确认我可以引脚排列所有所需的外设、但 PinMux 工具似乎损坏或运行不良...

请将我指向 AM5728 EVAL 板的 PinMux 工具配置文件: TMDSEVM572X

以及 AM572x IDK 的 PinMux 工具配置文件:TMDXIDK5728

我需要回答的最紧迫的问题是: 为了添加 ECAT、EVAL 板(TMDSEVM572X)需要牺牲什么(如果有)?

此致、

戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 Processor RTOS SDK 的 PDK 电路板库中可以找到一个 pinmux 文件。 IDK 的确切路径是 \packages/ti\board\src\idkAM572x\idkAM572x_SR2.0.pinmux

    GP EVM 引脚多路复用文件也可在 RTOS SDK 中获取、您也可以在此处直接下载:
    e2e.ti.com/.../2306168

    RTOS 可从以下位置下载: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html